Honeywell Refrigerants Europe

Sobre nosotros

Sobre nosotros

El inicio de Honeywell en el sector de la producción de refrigerantes se remonta a comienzos de los años 50. Desde entonces, las constantes inversiones de la empresa la han colocado en un puesto preferente en la tecnología mundial. Entre los numerosos logros alcanzados por Honeywell, el reciente desarrollo y patente del Genetron® 507 y el Genetron® 410A, derivados de HFC, lo han situado como uno de los líderes de la tecnología de sustitución de HCFC.

De conformidad con el Protocolo de Montreal, que reconocía los efectos adversos en la capa de ozono de las emisiones de fluorocarbonos que contienen cloro, en 1995 se inició la eliminación progresiva de los clorofluorocarbonos (CFC) en los países desarrollados. En la actualidad, el uso de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), también regulado por este acuerdo internacional, se está reduciendo progresivamente hasta su futura eliminación en el territorio de la Unión Europea.

Tras estar a la cabeza en el desarrollo de alternativas a los CFC, Honeywell decidió asumir también un papel preferente en la búsqueda de sustitutos para los refrigerantes HCFC, lo que le ha llevado hasta el lanzamiento de los productos R-507 y R-410A, que no son nocivos para la capa de ozono y que ofrecen soluciones de mayor rendimiento energético que los sustitutos de la competencia.

El Genetron® 507, una mezcla azetrópica al 50% de Genetron® 125 y Genetron® 143a, constituye un sustituto a largo plazo de los refrigerantes Genetron® 502 y R-22 en aplicaciones de refrigeración comercial de temperatura media y baja. Por su parte, el Genetron® 410A es una mezcla azetrópica al 50% de Genetron® 32 y Genetron® 125 y es un sustituto a largo plazo del Genetron® 22 en aplicaciones de aire acondicionado.

Estos productos innovadores se han convertido desde su aparición en los puntos de referencia para un número cada vez mayor de empresas de refrigeración y aire acondicionado de todo el mundo, y complementan la cartera de refrigerantes de Honeywell, una de las más amplias que actualmente ofrece el mercado internacional.

El desafío medioambiental
El desafío medioambiental

Los productos HFC de Honeywell también responden a los nuevos desafíos medioambientales a los que debe hacer frente el sector…

Seleccione su Idioma
Productos y aplicaciones

Genetron® Refrigerants in US

Enovate Foam Blowing Products