A la maison, au quotidien, nous sommes confrontés à des opérations qui se
renouvellent chaque jour. Dès le petit matin, même dans une maison privée, des
actions variées sont requises pour contrôler le chauffage, l'eau chaude, la
lumière ou les volets roulants. Mais que se passe-t-il quand nous quittons la
maison ou l'appartement ?
En soirée, bon nombre de ces actions sont répétées et nous avons à faire le
tour de la maison ou de l'appartement simplement pour ajuster le chauffage,
l'éclairage, les volets, les appareils électriques etc., ceci pour assurer
notre confort domestique.
Avec HOMETRONIC, Honeywell offre un système qui coordonne toutes ces fonctions
de la façon dont l'utilisateur le souhaite.
Cette automatisation de l'habitat améliore considérablement votre confort et
permet une très grande souplesse d'utilisation. Grâce à Hometronic, vous ferez
des économies d'énergie significatives.
Communication sans fil
Les avantages spécifiques du système HOMETRONIC apparaissent dès la phase de
planification du projet. Il n'est pas nécessaire de dessiner des schémas
électriques, car les modules équipant l'installation reçoivent leurs
informations depuis l'unité centrale, le HOMETRONIC Manager, par communication
radio.
Tout ce que vous avez à prévoir, c'est une alimentation électrique pour le
HOMETRONIC Manager. Sa communication sans fil réduit considérablement les
contraintes d'installation et fait du HOMETRONIC un système très intéressant
pour une installation de rénovation ou neuve. La puissance de transmission des
communications radio est faite pour travailler à des niveaux inférieurs au
milliwatt1), ce qui signifie que les émissions radio sont négligeables tandis
que le transfert Radiofréquence est très fiable et est garanti dans les
bâtiments résidentiels. Le signal de communication radio-fréquence est conforme
aux normes Européennes.
Programmation intelligente des fonctions
L'existence de 48 adresses de pièces pour la gestion de température,
lumière, appareils électriques et contrôle de volets et de 16 adresses pour des
mesures de consommation permet ainsi son installation dans les résidences de
toute taille, jusqu'à la grande maison individuelle.
| Le système HOMETRONIC apporte à l'utilisateur les avantages
suivants : |
 | Toutes les fonctions automatiques de déclenchement propres à chaque pièce
peuvent être visualisées et commandées depuis un point unique, le Hometronic
Manager ou avec sa télécommande portable. |
 | La température des pièces, les commandes marche/arrêt, les conditions
d'éclairage, et les positions de volets ou stores vénitiens sont réglés par le
système de contrôle automatique sur la base d'une programmation ou de votre
style de vie |
Ces programmes prédéfinis de styles de vie permettent au
HOMETRONIC Manager d'envoyer des actions spontanées réglant les paramètres
désirés dans chaque pièce, par exemple une température agréable, les lumières
allumées et les volets fermés dans le salon. Par exemple dans les "zones
nuit", chambres des enfants et chambres à coucher, le chauffage commute sur
position économie et les volets se ferment.
Pendant vos vacances, les fonctions programmées permettent d'économiser
significativement l'énergie, mais permettent aussi d'assurer une fonction de
sécurité en simulant une occupation des lieux.
Pour cela, vous indiquez à votre HOMETRONIC Manager votre durée d'absence, de
sorte que le chauffage dans toutes les pièces puisse être abaissé jusqu'à une
température économique.
Pour éviter d'attirer l'attention sur une maison inoccupée, les fonctions de
contrôle programmées allument et éteignent la lumière, ouvrent et ferment les
volets tous les matins et tous les soirs. Ces fonctions correspondent à une
séquence de vie réelle de façon à simuler la présence d'occupants.
Pendant les heures de jour, des capteurs de lumière assurent l'ombre appropriée
des volets roulants pour protéger les pièces et leurs meubles de tout excès de
soleil.
Puisque le Manager HOMETRONIC sait quand les occupants seront de retour, ces
derniers trouvent une température agréable dans leur maison dès leur arrivée.
Ensuite, toutes les fonctions désirées sont programmées sur la base de
programmes minutés ou de programmes correspondant à un style de vie.